This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632EVM:UVP 引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161291/drv632evm-uvp-pin

器件型号:DRV632EVM
主题中讨论的其他器件:DRV632DRV603

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的2个问题:

1) 1)关于  DRV632PWR 的 UVP 引脚 、该引脚用于防止芯片 POP:

下图是用于测试 UVP 引脚的演示板的应用图。  在硬件模式下没有 MCU 的情况下、UVP 引脚是否可以悬空且不连接到任何器件?

2) 2)   DRV632PWR 的工作频率是多少? 例如、演示的 PVDD 和 PVSS 引脚都通过1uF 电容器接地、CN.CP 引脚也连接到1uF 电容器。 工作频率是多少?

如果他们想要调整此频率、是否可以只调整 CN.CP 引脚的容量?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    1) 1)是的、如果未使用该功能、则 UVP 引脚可保持悬空-这是可以的

    2) 2) DRV632的电荷泵在200kHz - 400kHz 下运行、建议使用1uF 电容器。

    客户为什么要更改频率?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的支持。

    [引用 userid="461644" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161291/drv632evm-uvp-pin/4367286 #4367286"]客户为什么要更改频率?

    因为 DRV632的信噪比很高。

    客户有一个2.1 D 类放大器、目前希望使用2个 DRV632进行电子分频、低通为20Hz-300Hz、高通为300Hz-20000Hz。

    在差分干扰的情况下、可能需要更改工作频率。

    此外、 当 DRV632在3.3V 电压下运行时、使用 UVP 引脚时、VSUP_M0的工作电压范围是多少?

    UVP 自动关闭器件、其原理是外部电压 VSUP_M0除以 R1、R2电阻器、当 R2上的电压低于1.25V 时、该电阻器会关闭器件、 当 R2上的电压大于1.25V 时、这将打开器件。对吗?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    VSUP_M0没有指定的电源范围、因为电压将由 UVP 引脚上的电阻器网络分压。 它只是导入、以确保 UVP 引脚不会承受高于 VDD 的电压。  

    VSUP_MO 用作系统的电源电压。

    电阻分压器将取决于系统。 选择分压器时、需要确保 DRV632上的 UVP 保护在系统中的其他 IC 引起噼啪声之前跳闸。  

    您对1.25V 阈值的理解是正确的。  

    我仍在与团队讨论是否可以控制电荷泵频率。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    另一位应用工程师以前也有过同样的请求。 电荷泵频率无法修改、  

    然而、DRV603器件具有引脚对引脚兼容性、并且具有较高的典型电荷泵频率

    此致、
    Arthur