我在 PCM6260中发送6通道模拟音频、输出数据格式为从模式下的 TDM4。
而 FS 为96kHz,BCLK 为128*FS (来自主 DSP),因此 ASI 字为32位。
因为我使用 TDM4模式、所以6通道输出需要使用2个输出数据端口。 引脚29输出通道1~通道4和引脚28输出通道5~通道6、不带 MCLK 输入。
但输出失真不是正常现象、如果我将配置从6通道更改为4通道、则可以。
我知道、6通道和4通道之间的配置差异是通道5和通道6寄存器。
因此、如果我不知道寄存器映射中还有其他内容、如何解决6通道模式的失真问题。