This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:如何将动态范围-95.5至+35.5dB 更改为-40至+18dB?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162344/pga2311-how-do-i-change-the-dynamic-range--95-5-to-35-5-db-to-be--40-to-18-db

器件型号:PGA2311

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"如何将动态范围从-95.5 dB 更改为+35.5 dB 至-40至+18 dB?"

请提供建议。 感谢您的支持。

 

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    PGA2311以0.5dB 为步长提供-95.5dB 至+31.5dB 的宽增益范围、其中包含-40dB 至+18dB 的增益范围要求。

    在客户应用中、0.5dB 的增益阶跃是否太大?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制软件中的增益变化、在使用任何微控制器通过 SPI 将控制消息发送到芯片中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    正确、PGA2311可通过 SPI 以 0.5dB 的步长进行编程、因此用户可以对所需的增益电平进行编程、只要它在范围内即可。  该器件以0.5dB 为步长提供-95.5dB 至+31.5dB 的宽增益范围、其中包含-40dB 至+18dB 的增益范围。

    谢谢、此致、

    Luis