大家好、整个团队
我有一个问题要问您:
TAS6584-Q1 CE 电压方法在功率放大器调制频率点的倍频点超出标准。 主要频率点为960k 和1.44MHz。 在默认配置下(功率放大器的随机展频+0.39%)、频率在1.44M 附近超过2.33dB。
目前、有两种方法可用于解决频率点超出标准的问题。
(1)它是通过扩频技术实现的。 通过测试、可以发现当功率放大器的调制频率扩展至±5.86%时、这是在接近1.44M 的频率点处存在大约4dB 裕度的时间。 如果扩展到±2.73%、则裕度为0.64dB。 从上述情况来看、只能接受5.86%的展频。
(2)在功率放大器的输出电感之前添加了 RC 吸收电路(默认扩频频率+0.39%)。 根据测试结果、存在2dB 的裕度、这是暂时可接受的。
因此、我想问的是、TI 建议采用哪种方案来扩展频率并添加 RC 吸收电路? 还请说明这两种办法的使用是否会影响其他业绩。 谢谢!