This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:散热焊盘问题

Guru**** 2384090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164040/tpa3250-thermal-pad-question

器件型号:TPA3250

您好!

对于 DIY 制造商而言、焊散热焊盘是一个挑战、因此我想知道是否有权变措施。

焊盘是内部接地还是接地平面? 如果它是内部连接的、是否可以不焊接它而使用热化合物来提供必要的散热? 当然、如果有大量电流流过焊盘、这将不起作用。

我意识到这是一种非常非常规的方法、但我想我会问。

谢谢你的幽默!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    热垫被内部连接至 GND。

    不焊接它而使用热化合物来提供必要的散热是否可以接受?

    ->是的、它 也可以正常工作。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jesse! 这将使事情变得容易得多。