This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:TPA3255-Q1、用于驱动超声波传感器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164125/tpa3255-q1-tpa3255-q1-to-drive-ultrasonic-transducer

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

你好  

我想使用 TPA3255来驱动 高达60瓦的超声波换能器; 频率介于20kHz 至32kHz 之间。  

此 IC 是否适合我的应用?  

我需要 在放大器和瞬变器之间安装一个阻抗变压器;可以帮助我进行设计吗? 或者是否有相关的应用手册?  

非常感谢大家的参与  

Hector  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hector

      可能在高频时输出会稍微降额、但 使用 TPA3255应该没有问题。 关于变压器、放大器侧的阻抗可设计为约4欧姆、以轻松获得高输出功率。 但很抱歉、我们没有详细的设计参考。