This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:驱动压电式杯

Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, DRV5825P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163079/tpa3250-driving-a-piezospeaker

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件: DRV5825P

您好!

是否可以利用 TPA3250来驱动电容为7.8uF 的压电式扬声器、其中在它们之间还连接了一个功率电阻器。

由于压电式杯的工作电压范围为+-24V、因此负输出是"必须"的?  我们能否使用0-24V 驱动它们?

提前感谢您!

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo。

    问题的更多信息。

    [引用 userid="456834" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163079/tpa3250-driving-a-piezospeaker "]

    是否可以利用 TPA3250来驱动电容为7.8uF 的压电式扬声器、其中在它们之间还连接了一个功率电阻器。

    [/报价]

    答:TPA3250不能用于驱动压电式扬声器。  由于压电式是容性负载、 因此随着频率的增加、其阻抗将变得更小。  TPA3250没有 AGL 功能、因此 TPA3250无法限制高频下的输出电压、这将轻松实现 OC 保护。

    当然、您也可以自己编写算法来降低输入测量中高频分量的振幅、从而实现 AGL 功能。

    此外、我们还有一款专门支持压电式扬声器的器件(DRV5825P)、您可以查看它。 www.ti.com/.../drv5825p.pdf

    [引用 userid="456834" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163079/tpa3250-driving-a-piezospeaker "]

    由于压电式杯的工作电压范围为+-24V、因此负输出是"必须"的?  我们能否使用0-24V 驱动它们?

    [/报价]

    答:我们以前没有尝试过此应用程序。  但理论上、这是可行的、需要确保电压在24V 以内。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱

    感谢您提供此信息!

    添加4.7Ohm 电阻后、将引入电阻阻阻阻抗。 它仍然无法与电容式扬声器配合使用?

    您能更确切地解释什么是 AGL 吗? 该放大器的增益固定为"反相电压增益20dB (增益= 10)" 为什么您要特别提到高频分量?

    在我们的应用中、其中一个电动态扬声器拥有 BTL 配置中使用的8欧姆/14V、放大器将提供30V 电压。 第7.9节的图4显示、25V 电源电压足以驱动25W 负载。 如果到该放大器(或 DAC 的输出)的输入信号振幅可被限制在1.4V、那么扬声器是否安全?

    此致、

    南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo。

    [引用 userid="456834" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163079/tpa3250-driving-a-piezospeaker/4375653 #4375653"]添加4.7欧姆电阻后、将引入电阻阻阻阻抗。 它仍然不适用于电容式扬声器?[/quot]

    如果您使用的电阻高达4.7欧姆、则您的应用是合理的。 如果使用较小的电阻器、由于压电阻在输出高频音乐时的阻抗非常小、因此高频时的负载阻抗是电阻器的阻抗。 因此、如果使用小电阻器、很容易实现 OC 保护。

    [引用 userid="456834" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163079/tpa3250-driving-a-piezospeaker/4375653 #4375653)]您能更准确地解释什么是 AGL 吗? 该放大器的增益由"反相电压增益20dB (增益= 10)"确定 为什么您要特别提到高频分量?[/quot]

    A:AGL 是自动增益限制器(Automatic Gain Limiter)的缩写。 您可以将下面的文件作为参考。  TAS5825M 流程(修订版 A)(TI.com)

    事实上、对于压电式扬声器应用、应该注意的是、压电式在高频下具有较低的阻抗、并且容易触发 OC。 这有两种主要的解决方案。 一种方法是使用 AGL 限制功率放大器的高频输出增益、另一种方法是将较大的功率电阻器与压电式电阻器串联、但这会导致大量损耗。

    对于您提到的应用、您只需确保功率放大器的全频带不会触发 OC。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱

    非常感谢这一有益的解释!

    此致、

    南军