This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116的频率响应曲线

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164117/tpa3116d2-the-frequency-response-curve-of-tpa3116

器件型号:TPA3116D2

您好,团队

您能否提供 TPA3116在20Hz-40kHz 时的频率响应曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有数据超出音频频带。 如果需要、建议您可以在 EVM 板上测量它。

    此致、

    Derek