This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:噼啪噪声

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159617/tas3251-pop-noise

器件型号:TAS3251

大家好、

我们收到了客户的此查询。

我正在为一家德国专业音频公司研发放大器系统。 因此、我们希望将全数字信号路径与具有数字输入的放大器结合使用。 我们选择 TAS3251作为候选人。 我们有自己的设计正在运行以进行测试。

放大器模块正常工作。 唯一的问题是在初始化序列之后、当放大器退出复位状态时、会产生一个噼啪噪声。

使用引脚!DAC_MUTE、!RESET_Amp 和 I2C 命令的正确启动顺序是什么?
在有关工艺流程的数据表和应用手册(SLAA799A)中、描述了两个不同的序列。 哪一个是正确的? 如何 在序列中集成引脚!DAC_MUTE、!RESET_Amp?
在应用手册中提到了一个引脚!DAC_RESET。 这是拼写错误吗?

他还补充说:

我对数据表中描述的序列进行了几次测试。 当输出级开始切换时(恰好是在 I2C 初始化后将 RESET_Amp 引脚设置为高电平时)、我仍然会听到扬声器发出短时毛刺脉冲。

弹出并单击 Free Startup and Shutdown 8.4.8 (自由启动和关机8.4.8):
我在 C_Start 引脚上组装了一个33nF 电容器(因为我使用的值与自举电容器相同)。 我还测试了100nF、但这没有改变任何东西。 当我增大电容时、斜坡是否会变得不那么陡峭?
或者、是否更好地为 C_Start 使用较小的值、例如数据表中建议的10nF?
您能否向我发送最小初始化序列(例如寄存器地址和值)以确保代码正常工作?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo。

    我需要向我们的设计团队核实一些事情。

    我会在得到答案后回复您。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我是否可以要求更新此查询?

    谢谢、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo。

    很抱歉我迟到了。

    当我与我的团队核实时、您的问题答案如下所示。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159617/tas3251-pop-noise 在数据表和应用手册中、描述了两个不同的流程(SLAA799A)。 哪一个是正确的? 如何 将引脚!DAC_MUTE、!RESET_Amp 集成到序列中?[/QUERT]

    答: 客户是否根据下图所示的加电顺序进行了设置? 如果此序列仍有杂音、请通过交换步骤6和7重试。 如果实验结果中仍然存在杂音、请提供测试情况和实验波形。 我们会将其复制到 EVM 板上、以尝试找到原因。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159617/tas3251-pop-noise "]如何 将引脚!DAC_MUTE、!RESET_Amp 集成到序列中?

    答: TAS3251有两种静音模式。 一个是硬件静音、通过下拉 DAC_MUTE 引脚实现;另一个是软件静音、通过修改0x03寄存器的值实现。 注意: 硬件静音的优先级高于软件的优先级、也就是说、在使用软件取消静音时、您需要首先上拉 DAC_MUTE 引脚。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159617/tas3251-pop-noise "]或者使用较小的 C_Start 值(例如数据表中建议的10nF)是否更好?

    答:根据数据表的说明、10nF-470nF 都可以。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    请参阅我们客户的回复。

    我对 tas3251硬件进行了几次测试。
    我完全按照您的回答中所述实施了该序列。 我还测试了换用步骤6和7、但这并没有改变问题。
    在引脚 RESET_AMP 变为高电平之后、即使我将 DAC 保持在复位状态、我也能听到声音(不是真正的噼啪噪声、我称之为软毛刺脉冲)。
    这不是我开发的第一款 D 类放大器、我还使用过 TI 芯片(例如 TAS 5707、5731、5825)、从未遇到过此类问题。
    你还有什么建议吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Danilo。

    您能否请客户按如下方式测试直流偏移。  如果测试结果在数据表的范围内、则 PoP 为正常。 因为 PoP 与 直流偏移密切相关。  

    [引用 userid="432284" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159617/tas3251-pop-noise/4367174 #4367174"] TAS 5707、5731、5825[/quot]

    这些器件的直流失调电压很小、因此它们具有很小的 PoP。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    请参阅下面我们客户的反馈。

    我检查了输出波形(在 LC 滤波器之后)。 很难精确定位小而短的干扰。 请参阅下面的 foto。 在放大器输出开始斜升之前、会发生一些情况(例如、在放大器复位被拉至高电平时、GND 电平在0V 以上、输出电平下降至0V)。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    您是否已确认直流失调电压是否在数据表中的范围内。 您可以使用万用表测量 OUTP 和 OUTN 之间的直流电压、以确认直流偏移电压。

    关于您确认的输出波形、您刚才确认了一个引脚输出吗? 还是 OUTP 和 OUTN 之间的差分电压?

    谢谢。

    Jesse