This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:将 TPA3116D2替换为 TPA3126D2

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164260/tpa3126d2-replaced-tpa3116d2-with-tpa3126d2

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

大家好

该线程已锁定、因此我将在新线程中报告它。
季节发生了变化,日本变成了秋天。
你一切可好?

日本的夏季非常炎热,但今年这个问题使天气变得更加炎热。
由于大家的建议、我能够解决这个问题、因此我将报告我是如何为遇到同样问题的任何人解决这个问题的。

因此、通过将"AM 回避频率选择"设置为"AM2=1、AM1=1、AM0=0固定在1SPW 模式下的调制方案"、它可以像 TPA3116D2那样以正弦波4Ω 40W 立体声连续运行。

在该设置下、TPA3126D2以1SPW 模式运行、这与 TPA3116D2兼容、并且可在高输出和低发热条件下运行。
在我看来、TPA3126D2的开发重点在于电池供电应用的低功耗和低功耗。

只有该设置与 TPA3116D2兼容、我才能够解决问题。
但是、由于 PWM 频率固定为300kHz、NHK 无线电在靠近放大器的范围内具有噪声。
但是、这将使我们能够继续提供产品。

我要感谢龚洋明、谷藤、池泽的建议,以及每一位阅读这些建议的人。

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、  

    谢谢! 我很好。 现在是中国秋天, 非常舒适。

    关于 FSW 问题、TPA3126可支持 混合模式、而此模式也可支持多种 FSW 配置。

     "AM2=1、AM1=1、AM0=0固定为1SPW 模式的调制方案" 、这意味着 TPA3126也保留1SPW 模式。  

    因此、我建议他们可以使用 TPA3126混合模式并根据应用调整 FSW。

    此致、

    Derek