This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751MDCA 原理图已确认

Guru**** 2528870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164352/tas5751m-tas5751mdca-schematics-confirm

器件型号:TAS5751M

大家好、

请帮助确认 TAS5751MDCA 原理图 并提出建议、谢谢

e2e.ti.com/.../AMIS_2D00_M_2D00_SCH_5F00_DAMP_2D00_DB1_2D00_V10_5F00_1018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    原理图中似乎没有大问题。

    唯一的问题是 LC 滤波器的电感器。

    使用18V pvdd 时、3A 饱和电流看起来有点小。

    我不确定负载电阻、一种简单的计算方法是计算 pvdd/电阻、使用 Isat 大于该电流的电感器会更好。

    此外、ITEMP (温度升高时的额定电流)应接近于该电流、以防止电感器产生高温。

    谢谢。

    Jesse