This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:HP 无电容模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164451/tlv320aic3105evm-k-hp-capless-mode

器件型号:TLV320AIC3105EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3105

您好!

我们正在评估 TLV320AIC3105 HP 放大器输出功能。

在 EVM GUI 上、如果我们选择无电容预设模式、GUI 将显示为附加图像。

然后查看右侧的说明、可以看到交流耦合模式。

对于此差异、哪项陈述是"收集"模式?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据点击"Load"时的配置、寄存器14或0x0E 的数据值为0xC0、用于交流耦合。

    标题中有一个拼写错误。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

     

    感谢您的及时确认。

    我们的客户对此感到困惑、但我们将忽略左侧标题。

    我们希望很快看到更正了拼写错误的 GUI 版本。

     

    此致、

    Mochizuki