This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6047A4:输出短路响应

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6047A4, TPA6040A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159167/tpa6047a4-output-short-response

器件型号:TPA6047A4
Thread 中讨论的其他器件: TPA6040A4

你(们)好

我在说明中看到 TPA6047A4具有输出短路保护、但器件在触发该事件时的响应没有相关规格。

您能否分享更多信息?(电流/压降将触发短路保护的程度、输出切断还是任何其他事件、短路保护的持续时间)

此外、DS 上还有关于 LDO 持续输出电流120mA 的规格、 将 其视为 REG_OUT 引脚的最大电流是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您对 LDO 输出电流的要求是正确的。

    关于保护机制、遗憾的是、我们没有太多细节可以参考、我猜是保护将禁用输出并在几毫秒后重试。 我申请 EVM 进行测试、下周中旬应该会有一些结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    非常感谢! 我将等待您的更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    您能否同时告知 TPA6040A4和 TPA6047A4之间的区别?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    差异包含在数据表首页中:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚刚通过将 LOUT+和 LOUT-短接在一起来测试 TPA6040A4 EVM、其行为是放大器将电流限制在不再观察到输出信号的位置、并且它会不断重试。 一旦移除短路、器件将恢复正常运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师