This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:应该使用哪个 GUI?

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165197/pcm5142evm-u-which-gui-should-i-use

器件型号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM5142

各位专家:

我在使用 PDM5142 EVM 时遇到问题。 请帮帮我。

问题1. 我注意到 PCM5142有两种类型的 GUI:PPS 和 PPC1.16。 我应该使用哪一个?  

问题2. 我可以从 AP 获取44.1kHz 光学输出时的输出。 但是、当我更改为48kHz 或更高时、我无法获得输出。 您能否建议我以48kHz 的采样率获得输出?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,通常我  使用48K 作为默认设置 ,但我没有看到任何问题 。  

    下面是我过去使用过的 AP 文件的快照、没有任何问题。

    我 注意 到、在您 的 PPC 错误快照中 、SCK 存在但无效。   此外、Fs 与 SCK 的比率存在错误、 它们都告诉您 CLKS 不正确。

    表6显示了常见音频采样率的有效系统时钟频率示例。

    请注意 、对于44.1kHz  和128fs、您需要5.6488MHz 的 SCK;对于 FS= 48kHz 、您需要6.1440MHZ 主时钟。 请检查这些标准。

    有关 更多信息、另请参阅数据表的第23页。  

    我过去曾在该部件中使用过 PPC GUI。

    此致、

    Arash