https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160354/tas5717-no-speaker-output-seen
器件型号:TAS5717您好!
我们将 在 定制板中使用 TAS5717来推出扬声器。 所有电源、I2C 和 I2S 接口均已启动。 但我们无法在扬声器上看到任何输出或任何波形。
原理图如下:
我们还在 SW 中正确设置了音量(取消静音)。
请提供进一步调试的建议。
谢谢、
Naveen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160354/tas5717-no-speaker-output-seen
器件型号:TAS5717您好!
我们将 在 定制板中使用 TAS5717来推出扬声器。 所有电源、I2C 和 I2S 接口均已启动。 但我们无法在扬声器上看到任何输出或任何波形。
原理图如下:
我们还在 SW 中正确设置了音量(取消静音)。
请提供进一步调试的建议。
谢谢、
Naveen
您好!
感谢您的快速响应。 请在下面找到我们的观察结果:
1.所有电源都稳定。
2.附接捕获的 PWM 波形。 PWM 仅在没有扬声器的情况下观察、并且始终存在、无论是否播放音频。 但是、在连接扬声器的情况下、未观察到 PWM 波形。 我们是否在这里遗漏了任何东西?
捕获的错误报告如下所示。 首次访问 I2C 时(每个下电上电后)、会出现错误(以黄色突出显示)、但从第二次开始、它就能正常工作。 我们如何解决这种行为?
[675.772168]健康:电池 l=100 v=4351 t=25.1 h=2 st=5 c=-1678 fc=3581000 cc=0 chg=u
[688.288296] q6asm_callback:cmd = 0x10bcd returned error = 0x1
[688.294286]__q6ASM_cmd:DSP 返回错误[ADSP_EFAILED]操作码68557
[688.309283]#### func tas571x_hw_params 行287格式= 0
[688.315347]#### I2C 读取成功:0 Val:5
[688.324585]#### func tas571x_set_bias _level 行350 Level 1.
[688.330676]#### func tas571x_set_bias _level 行358进入 enalbe master clk
[688.338219]是错误 MCLK:1.
[688.341306] 3请求 MCLK:ffffffd309fced80
[688.346640] i2c_geni 4a840.i2c:I2C 错误:-107
[688.351612]### func tas571x_set_bias _level 行366级别1
[688.358807]#### 状态寄存器为 RET:0 Val:0x0
[688.363696]### func tas571x_set_bias _level 行350 Level 2.
[688.370096]### func tas571x_set_bias _level 行350 level 3.
谢谢、
Naveen
你(们)好
请查找错误状态寄存器转储:
[194.828559] 3请求 MCLK:fffffe48d65700
[194.833582] i2c_geni 4a840.i2c:I2C 错误:-107
[194.838412]### func tas571x_set_bias _level 行367层1
[194.845130] reg TAS571X_MVOL_REG 电平= 0x3fe
[194.849905] reg TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x0
[194.854681]寄存器写入后 TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x0
[194.861311]#### 寄存器 TAS571X_ERR_STATUS_REG、RET:0 Val:0x40
[194.867472]#### func tas571x_set_bias _level 行351 Level 2.
谢谢、
Naveen
你(们)好
感谢您的确认。
错误报告显示0x40。 这意味着 PLL 自动锁定错误。
您能不能帮助检查 I2S 时钟是否满足 数据表图1中的时钟规格。
对于器件、时钟正常后可自动恢复、因此时钟可能不是很稳定、因此会随机报告错误。
正如您在连接 spk 时所说的、PWM 将消失。
什么是扬声器的 DCR。 关于 您使用的 LC 滤波器的电感器、您是否已确认电感器的满足电流是否 大于 最大电流(PVDD/DCR)。
谢谢。
Jess
你好,Dhanush
考虑到您的故障 是时钟误差、我检查了上面的波形、您的 SCLK 为1.536MHz、您的 FS 频率是多少?
每个通道有多少位?
例如、我们使用48kHz、因此1.536M/48K = 32、那么每个通道使用16位呢?
您是否检查了 SCLK、lrclk 之间的比率是否正确?
BTW、以防万一、您的 I2S 发生器的 GND 是否已连接到 EVM 板的 GND?
有时、如果这2个 GND 被分离、I2S 将不稳定。
谢谢。
Jess
您好 Jesse、
FS 频率为48Kz
您的每个通道有多少位?
>>> 它是48kHz 和16位
您是否检查了 SCLK、lrclk 之间的比率是否正确?
>>>两者同步,并附上相同的图片。
请使用找到以下播放命令
Bengal:/# tinymix "SEC_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1""1"
Bengal:/#
Bengal:/# tinyplay /data/HighQuality.wav
播放示例:2通道、48000Hz、16位82731476字节
BTW、以防万一、您的 I2S 发生器的 GND 是否已连接到 EVM 板的 GND?
>>> 我们不使用 EVM 进行测试。 它是我们具有公共接地的定制板。
播放开始时还附加了 al 日志。 它还包含 TI 寄存器。
e2e.ti.com/.../playback_5F00_logs.txt
谢谢
Anil
您好 Jesse、
我已在您可以看到的同一个日志中读取并打印了所有寄存器
[80661.915517] afe_Apr_send_clk_pkt:保留0
[80661.915550]寄存器 TAS571X_MVOL_REG 电平= 0x3fe
[80661.920075]寄存器 TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x40
[80661.925313]寄存器写入后 TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x0
[80661.937485]#### 寄存器 TAS571X_ERR_STATUS_REG、RET:0 Val:0x0
[80661.943487]#### func tas571x_set_bias _level 行351 Level 2.
[80661.949555] tas571x 0-002B:Dapm:启动小工具播放
[80661.891866]是错误 MCLK:1 这是实际打印的(!is_ERR (priv->MCLK)
PR_ERR("is err MCLK:%d\n"(!is_ERR(priv->MCLK);
谢谢
Anil
[186.271896] msm_rpm_flush_requests:error:more than 24 requests are buffered
[226.914844] q6asm_callback:cmd = 0x10bcd returned error = 0x1
[226.920837] __q6asm_cmd:DSP 返回错误[ADSP_EFAILED]操作码68557
[226.941389] #### func tas571x_hw_params 行290格式= 0
[226.947526] #### I2C 读取成功:0 Val:5
[226.965205] #### func tas571x_set_bias _level 行353级别1
[226.971322] ### func tas571x_set_bias _level 行361进入 enalbe 主 clk
[226.979118] 错误 MCLK:1.
[226.982096] 3请求 MCLK:ffffffc3ec337a00
[226.988037] i2c_geni 4a840.i2c:I2C 错误:-107
[226.995633] 无法获取 clk = 0
[226.999050] ### func tas571x_set_bias _level 行381级别1
[227.005520] 无法获取 clk = 0
[227.009025] 寄存器 TAS571X_MVOL_REG 电平= 0x3fe
[227.013616] 寄存器 TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x40
[227.018478] 寄存器写入后 TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x0
[227.024700] reg TAS571X_SYS_CTRL_2_REG = 0x1021345
[227.030508] #### 寄存器 TAS571X_ERR_STATUS_REG、RET:0 Val:0x0
[227.036598] ### func tas571x_set_bias _level 行353级别2
[227.042714] ### func tas571x_set_bias _level 行353 3级
[227.048772] afe_get_cal_topology_id:CAL_type 8未为此端口4098初始化
[227.056491] 未找到 SEND_FAE_CAL_TYPE CAL_BLOCK!!
[273.753180] i2c_geni 4a840.i2c:I2C 错误:-107
清除状态寄存器(0x02)并读取、结果为0x00、CLKS 应该正常。