This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:增益调节

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165184/tpa3250-gain-adjustment

器件型号:TPA3250

尊敬的 TI 团队:

数据表中显示、反相电压增益为20dB (增益= 10)。

是否可以通过任何配置调整增益? 或者、该增益是固定的、必须针对输出中的特定功率调节 DAC 输出的振幅。

此致、
新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo

      是的、该器件的增益是固定的、我们需要调整输入信号。