This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:Vo1/VO2的绝对最大额定值

Guru**** 2547780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165975/lm4871-absolute-max-ratings-of-vo1-vo2

器件型号:LM4871

您好!

我在数据表中找不到 LM4871的 Vo1/VO2的绝对最大额定值、但是、如果在关闭 LM4871的电源时从外部向这些引脚施加电压、LM4871的行为是怎样的? 它会损坏吗?

当系统中的 Vo1和 VO2关闭时、可以在两者之间施加大约2.5 VP-P 的电压。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    通常、如果存在与受电范围类似的输入信号、则模拟输入放大器可以正常工作。 您可能会看到一些输入信号通过反馈电阻 RF。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师