This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:8通道的最大采样率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166118/pcmd3180-max-sampled-rate-for-8-channel

器件型号:PCMD3180

大家好、  

它是否支持8通道输入并同时以192kHz 的速率进行采样? 如果不是、对于该采样率、可以支持多少个同步通道?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    采样速率>48kHz 时,支持的同步通道录像数量存在限制,请参见下表:

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../sbaa381.pdf

    谢谢、