This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166912/ts3a227e-ts3a227e

器件型号:TS3A227E

TS3A227E 以硬件模式运行、没有 i2c 对其进行控制。


如下图所示、当 VDD 关闭和打开时、TIP 引脚上会出现噼啪噪声、

您能否帮助评论这一问题的根本原因和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    电路与所示的电路看起来很好。 通常、查看音频插孔插头上的引脚位置也有助于确认此处的引脚分配、如果您有的话。

    我注意到 RING2和 RING 上电时的噪声很大。 这也不应该出现在那里。 这是跨多个器件的吗?  

    该器件的卡嗒/爆裂噪音降低电路设计用于在器件开启且检测到附件时降低卡嗒/爆裂噪音。 不一定是器件加电时。 DFET 用于在断电时不允许这些输入悬空、从而降低嗡嗡声噪声、而是将套管和环接地。 提示没有 DFET。 当器件打开时、似乎会释放一些电荷。 我们能否尝试在器件关闭时通过下拉至 GND 来拉 TIP 引脚为低电平、然后在该下拉电阻器仍然存在的情况下打开器件电源、并查看弹出信号是否仍然存在? 由于您要添加电阻器、因此在此处的检测序列中可能会出现一些问题、但这不应是长期问题、因为这只是为了测试解决方案是否正常工作。 如果这确实起作用、则可以在器件关断时使用外部 DFET 或用于拉至接地的开关、以便在器件关断时将该尖端分流至 GND。

    请告诉我有关这方面是否有任何问题,以及我的解释是否足够清楚。  

    谢谢、
    Rami