大家好、我想知道 OPA1671是否具有内部保护二极管。 有人知道吗?
我打算将运算放大器用作同相放大器。
您是否建议同时使用分立式二极管来防止过压尖峰?
在 电源引脚处添加 TVS 二极管是否更好?
输入信号由压电传感器生成,可能会产生电压尖峰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、LUM、
OPA1671具有正常的内部 ESD 保护二极管、用于保护器件免受电路外处理事件的影响。 这些二极管不用于提供任何其他形式的保护。 它们不应被使用、也不应依赖、来保护器件免受任何电路内电气过载(EOS)事件的影响。
建议的 EOS 保护需要在 OPA1671外部进行、并应用于任何可能会受到 EOS 影响的引脚。 如果它是电源引脚、则应使用电源类型 TVS。 如果其输入引脚处于危险状态、则应使用专门用于此目的的低泄漏、低电容 TVS 二极管。
另一个有效的 EOS 保护是用于限制输入电流的串联输入电阻器。 但请记住、它会增加信号路径的噪声。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
OPA1671是一款低电压 CMOS 运算放大器、I/O 引脚上仅有 ESD 保护二极管(输入端子之间无背对背二极管)-请参阅下文。

OPA1671的最大额定电源电压为6V;因此、如果电源电压变得更高、您必须在电源引脚上添加 TVS。 此外、如果输入电压会导致输入电流流经 ESD 保护二极管、则必须添加串联输入电阻器、以将电流限制在10mA 或更低。 请查看随附演示文稿的 EOS 保护部分。