This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:[ESTEC]有关 PCM9211下采样的查询

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162151/pcm9211-estec-inquiries-about-down-sampling-of-pcm9211

器件型号:PCM9211

大家好、TI 支持团队

我使用 PCM9211来接受 SPDIF (192kHz)输入。 是否可以通过 I2S 输出转换为96kHz?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 它能够输出采用 I2S 格式的98KHz 信号。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢你的答复。

    已通过数据表确认 ADC 规格支持高达96kHz。

    对 SPDIF 输入信号(192kHz)进行下采样并以96kHz 的频率输出是否正确?

    它可以是96kHz 吗?

    98khz 是否正确?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、是的、它能够 输出 96kHz 的频率(98K 是一个拼写错误)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢你的答复。

    请检查以下有关 SRC 的信息。

    **请将设置值传递给 EVB 以检查功能。

    - SPDIF 输入(96kHz/192kHz)-> I2S 输出(48kHz/96kHz)

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    Arash 目前不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    请参阅数据表和寄存 器以设置您的输入、输出或您需要的任何其他寄存器。  我没有拥有 EVM,但 我包含的示例文件可供您研究或用作 更改或修改的起点(请参阅 PCM9211用户指南的第11页)

    另请参阅 应用报告 SBAA179、它为您提供了有关如何使用此器件的良好参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/PCM9211_5F00_Init.txt

    此致、

    Arash