This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:在14V 电源下加热并关闭

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163063/tas5806m-powered-at-14v-it-heats-up-and-turns-off

器件型号:TAS5806M

大家好、TI 支持团队

在测试过程中、客户发现并报告了一个问题。

[问题]

在以下条件下关闭(5秒内)

[条件]

PVDD=14V、负载=4 Ω、输出功率=12W

EVM 中也会重现上述问题。

如果您有 EVM、请继续测试。

假定问题是由热影响引起的、但由于它在 EVM 中重现、因此有必要检查是否存在特殊原因。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    您能不能在故障寄存器看到该器件关断时提供它们的值。 此外、它们是否在配置中使用任何 DSP 处理、或者仅在没有启用处理块的情况下使用。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我正在检查请求的项目是否可以由客户提供。 我们将在确认后立即与您分享。

    此外、我们还请求进行 PCB 布局审查。

    附加材料为 CAD、非 SMT、SMT 材料。

    [对于 CAD、顶部/底部]

        

    [顶部/底部、用于非 SMT ]

       

    [顶部/底部、用于 SMT]

        

    您能否检查数据中的热量是否存在问题?

    如果有办法根据所附数据解决发热问题、请告知。

    请告知是否有除 PCB 布局之外的其他措施来解决热问题。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ

      我们使用的是双层板、对吧? 如果是这样、我们在布局方面实际上几乎无法改进、除非我们使用大得多的 PCB 空间、否则留下更多的 GND 覆铜来帮助耗散功率。

      如果我们无法更改 PCB、请尝试使用较低的 PWM 频率、它们是否使用768KHz? LC 滤波器也有一些影响、我们现在使用的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow

    感谢您的回复。

    我将查看上述查询并与您进一步联系。

    您可以对 TAS5806M 产品进行 EVM 测试吗?

    如果可能、请检查 EVM 在4 Ω 负载条件下可产生的输出量以及当时的 PVDD 电压。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ

      我们一侧的结果是、使用14V PVDD、4 Ω 负载、TAS5806可产生2*15W 的长工作时间、超过半小时。