请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6140 您好!
我知道这个专门针对 TI 音频器件的论坛,但作为音频论坛,我认为这里有很多人熟悉 ALSA 缓冲区大小。
通过实验、我们可以看到最大的 ALSA 缓冲区为32KB
当我们尝试定义更多内容时、它仍然使用32KB、我们至少需要
8通道* 4字节采样宽度* 4096帧大小= 131072字节。
我们可以减小帧大小,但我们的许多程序假设帧大小为4096。
此外、如果我可以通过更改驱动程序来更改硬编码的最大值、也可以执行该操作。
BR、
莫兰