This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:蜂鸣器调节

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166596/lm48560-buzzer-adjust

器件型号:LM48560

你(们)好

当前的 Buzzer 频率为1K 以测试 Buzzer 声音没问题、但客户也有一个2.9K 92dB Buzzer、我们将增益调整为最大值、并且除了更改硬件和软件部件外、声音仍然很低、 我还可以在哪里修改?? 请再说一遍、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否意味着您有两种不同的蜂鸣器、它们具有两种不同的频率响应? 您是否为每种情况都提供了频率响应规格? 2.9k 时的响应可能太低?
    如您在数据表图9-10中所见、频率响应在较高的值下会降低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师