This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:对 VCOMAD、VCOMDA 和 VREFAD1/2使用陶瓷电容器?

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166417/pcm3168a-use-ceramic-caps-for-vcomad-vcomda-and-vrefad1-2

器件型号:PCM3168A

你(们)好

能否在 VCOMAD、VCOMDA 和 VREFAD1/2输出上使用10 uF 陶瓷电容器?

数据表建议使用电解电容器、但我们更喜欢使用陶瓷电容器。

如果需要更高的 ESR 电容器、我们可以向陶瓷电容器添加串联 R?

此致

Heiko