This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:器件性能的相关信息

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167128/opa1642-about-the-performance-of-parts

器件型号:OPA1642

尊敬的负责人:

我要查找有关该部件性能的图形。

列出我要查找的图形。

・功耗与温度波动之间的关系图
・电压增益、相位和频率之间的关系图
・输出电压振幅和负载电阻的关系图
・输出电压和环境温度之间的关系图
・输出电压和电源电压之间的关系图
・输出电压和频率的关系图

就这些、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关交流和直流电源的详细功率计算、我们有一个有关电源的视频模块、可在此处找到:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature?context=1139747-1139745-14685-1138799-607342

    我们没有功耗和温度波动图、但我们在产品数据表中有过热 Vout 与 Iout 之间的关系图。 但是、上面的视频模块将演示如何针对特定条件计算功率。 功率具有许多相关因素、因此我们无法为此提供图。  

    电压增益、相位和频率之间的关系图

    输出电压振幅和负载电阻的关系图以及 输出电压和环境温度之间的关系图

    输出电压和频率的关系图

    我们没有提供电源和输出电压的图。 PSRR 是您所请求的最接近的图。 该图展示了放大器如何抑制电源变化。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上 Chris 的回答、IC 内部的功耗是 器件内电流和压降的函数、P=I*V  因此、对于静态 (空载)条件下的+/-15V 电源、OPA1642功率耗散为 P (@25C)=1.7mA*30V=51mW 、而 P (@125C)=2.2mA*30V=66mW -请参阅下面的 IQ 与温度间的关系图。  但是、在负载条件下、您还必须在计算中包含 Iout 电流。

    所有图形都必须针对您未指定的特定条件进行仿真。  例如、如果 G=-1驱动100pF、则相位裕度为60度-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../OPA1642-AC-Stability.TSC

    总之、请查看以下链接下的 TI 高精度培训材料、以便您了解如何为要生成的特定图形设置仿真: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138796-14889