This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:不对称的旁路电压、噪声和增益配置

Guru**** 2481795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164742/lm4950-unsymmetrical-bypass-voltage-noise-and-gain-configuration

器件型号:LM4950

大家好、

我在参考设计的 BTL 电路中使用 LM4950 (表示1。 数据表)。
昨天、我在试验电路板上构建了电路。
我选择了 Rin_a/b、每个值为20k、RF_a/b 10k、以使 G=1。
不过、测得的增益约为 G=0.8。

但是、对于测量的电阻器值、我应该得到 G=0.95的增益。


在进行故障排除时、我发现旁路电压不是 Vdd/2 (5.8V 而不是6V)。
是否有办法解决这种失衡问题?

此外、我在论坛上看到、如果选择 Ri = Ri、我的增益为 G=1、但这与给出的公式相矛盾。
无论如何、我都尝试过它、正如预期的那样、我得到了 G=2的增益。  
之后、我将电路恢复到昨天的状态。
此后、LM4950的噪声非常强烈(昨天没有这样的噪声)。
我已经更换了电容器 CB。


您是否有其他建议可以控制这些问题?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    让我来评论一下用于 BTL 连接的 LM4950的增益设置:
    从图1或65 (相同)中可以看到、实际输入信号仅馈送到-Vina、而-VinB 则从 VoutA 的输出馈送。 鉴于这一点以及 第16页的说明、AmpB 应固定为-1的增益。
    现在、对于每个单独的放大器、例如 AMPA 和 AmpB、增益由 A=-RF/Ri 设置、请注意这里没有因数2。 这就是为什么第16页显示、通过20k 电阻器将 AmpB 增益设置为-1、而不像针对 AMPA Rina 和 RFA 那样提及这些变量的原因。
    因此  、从第16页表达公式1的更好方法是 AVD = 2 (RFA/Rina)、而 RinB 和 RFB 都固定在20k。 系数2来自通过减去180deg 移位波形使输出驱动加倍的 BTL 效应。
    您很可能会更改两个放大器上的 Rin 和 RF、从而使整体系统增益不同于方程式所示的增益。

    至于系统上的噪声、我将通过将输入耦合到 GND 的交流耦合开始进行调试、并检查噪声是否可能来自电源或 GND 耦合、然后检查输入信号本身是否干净。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的快速回复。
    我了解放大问题并解决了。
    以前、我只修改了 Rina 和 RFA 以影响增益。
    放大器 B 的增益设置为1/2。

    输入信号干净、与接地耦合不具有我希望的效果。
    只有输出信号有噪声。 但在或多或少可以接受的范围内。

    我现在运行的放大器 G=10、t 衰减器为-20dB。
    遗憾的是、数据表未提供电路以最低噪声进行放大的任何信息。
    数据表中的所有图均参考 G=20、因此、为了与"基准增益"配合使用、将衰减器尺寸标注为-26dB 是否合理?

    我是否正确地假设使用 btl 电路时、旁路电压的不平衡仅在满量程时产生影响?

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    对于 BTL 连接、最小噪声为0dB 或6dB 增益。 基本上、每个放大器都有一个固有的噪声水平(输出噪声)、此噪声水平将与输入信号一同放大、所以噪声的增益越高、就会相应地增加。
    一般的原则是根据输入信号振幅和输出功率/振幅要求使用尽可能低的增益。
    在试验电路板本身上进行测试可能会由于寄生电容而产生相当大的噪声、如果可能、我建议改用覆铜来使系统更类似于终端应用。

    关于旁路电压、我认为这是正确的。 如果旁路直流电平发生偏移、可能会导致 VDD 或 GND 提前削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答
    我怀疑噪声来自试验电路板。
    为输入提供低通滤波器是否仍然有用?

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我仍会考虑在您的终端应用中使用输入滤波器。
    如果您询问输入滤波器是否会消除使用试验电路板在测试设置上观察到的噪声、则可能不会产生很大的影响、因为噪声可能会耦合在机柜中、从而与 IC 输入引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的快速回答和建议
    基本问题似乎已经解决。
    因此,我的问题已得到澄清。

    此致

    Amin