This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255低阻抗

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, DRV5825P, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166636/tpa3255-tpa3255-low-impedance

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: DRV5825PTAS5548

不确定这是否是最好的提问形式、因此如果您认为这更适合此问题、请将我引导至另一种形式。

我们有一个项目需要使用 具有高带宽(100kHz)和低失真的高电流放大器(~20A pk-pk)(或高电流逆变器)来驱动 ESR 在0.01-0.5欧姆范围内的容性负载。  

鉴于带宽和失真要求、我们认为音频放大器是一个很好的起点、鉴于高电流要求、我们认为 D 类放大器是避免高功率线性放大器复杂化的好选择。  

TPA3255非常接近符合要求并且具有一些很好的特性(内置 OC/OT 保护、内置反馈、模拟基准)、然而我们使用它的应用肯定是非标准的(低阻抗负载、电容负载、频率有点超出范围)。 我们已经对 EVM 进行了一些测试、它在应用中似乎运行良好、我们能够在 PBTL 模式下的低阻抗负载下以宽带宽获得17安培的电流、并且散热器在空气流动时保持相当凉爽。  

也就是说、我们有一些放大器放大了我们。 输出引脚上似乎始终存在烧断现象(发生时确实闻起来像熔断 FET)、因此我们认为在低阻抗负载下、我们可能会将内部开关推得太硬。 这是有效的解释吗?

我们不确定 TPA3255是否适用于最终设计、或者 我们是否需要采用不同的方法。

TI 是否有更适合这种情况的芯片? (理想情况下、我们  可以使用上述出色功能(内置 OC/OT 保护、内置反馈、模拟基准)作为替代产品吗? 我们目前正在探索具有外部开关的 H 桥驱动器、但这会使设计稍微复杂化、因为我们还需要设计反馈并生成用于单极调制的 PWM。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    感谢您的提问。

    TPA3255的功率能力是我们电流最强大的放大器。  

    对于使用电容器负载的应用、您是否考虑了 DRV5825P。 但它似乎无法满足您的电流。

    下面的链接可能会帮助您找到其他合适的放大器。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p342=100;400

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链路、电容负载是否会导致芯片出现问题、从而损坏开关? TPA3255在电流方面达到规范要求、但如果此应用会对器件造成损坏、则需要寻找另一个芯片。

    在使用外部开关的同时、是否有任何其他 TI 电源产品可被调整为全桥 D 类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Benjamin

      电容负载与 D 类之后的 LC 滤波器可能会在整个频带内产生非常低的阻抗、从而可能导致谐振和不稳定。 是否可以使用与容性负载串联的功率电阻器?

      还有 TAS5548等 PWM 调制器可生成 PWM 输出、您可以使用外部开关设计自己的控制环路。