请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、
我们已成功集成 TAS5805M 音频编解码器。
需要您的帮助来了解 REASE_Register 和 DIG_VOL_CTRL 之间的关系。
根据要求,我们需要2*20W 输出。
如果我们再次设置:
| 01111 | -7.5 db | 17.62097V P-P |
那么 DIG_VOL_CTRL 中需要保留什么值。 在数据表中 未提及。
谢谢
Divyesh