This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:如需添加上拉电阻器、请将 AMOp 静音;STANDBY 引脚

Guru**** 2481975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167203/tas6424e-q1-mute-standby-pin-if-need-to-add-pull-up-resistor

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

从数据表中我发现 MUTE 和 STANDBY 引脚具有100k 内部下拉电阻、但当我检查演示设计时、这两个引脚具有1k 上拉电阻。我对这个问题非常困惑。

根据我的设计经验、两个引脚在上电时默认处于下拉状态、并保持待机和静音活动状态。

加电完成后、首先将待机拉至高电平、然后将 MUTE 拉至高电平以进入正常工作状态。  

如果需要添加上拉电阻、请帮助我确认这两个引脚、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    在 EVM 板上、没有用于 处理待机和静音引脚的 MCU 或其他处理器、因此 RC 电路设计适用于这两个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在正常 MCU 控制的情况下、这两个引脚不应被上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    具体取决于 MCU GPIO 配置。 通常、MCU GPIO 引脚为漏极开路。 尽管 TAS6424内部具有100k Ω 的上拉电阻、但这还不够、因此我们建议在这些引脚上添加外部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、更正了一条注释、内部电路为100k Ω 下拉电阻。