This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:I2S 模式和 DSP 模式

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167200/tlv320aic3120-i2s-mode-and-dsp-mode

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

数据表显示有两种模式

1) 1) I2S

2) DSP

这两者之间有什么区别?

这是否意味着我们在通过 I2S 接口将编解码器连接到主机控制器时不能使用 DSP 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    数据表在第7.7.3节中详细说明了差异。  高级、在 I2S 模式下、左通道和右通道数据在 WCLK 的上升沿或下降沿读取、而 DSP 左通道/右通道数据在另一个紧随 WCLK 脉冲之后的立即读取。

    此外、在第0页的寄存器27 (D7–D6)中配置器件时、必须选择 DSP 或 I2S 串行接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我实现了、DSP 和 I2S 是两种不同的协议。 它与 miniDSP 设置无关。