This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:纹波计算方法

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167341/pcm6240-q1-calculation-method-of-ripple

器件型号:PCM6240-Q1

您可以告诉我 PCM6240的计算方法吗?

如果 AVDD 的电压为3.1V、纹波如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通带纹波的计算取决于使用的 FS、如 d/s 的第8.3.7.7节所示 (表20-41)"低延迟抽取滤波器规格"

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    抱歉、我可能没有清楚说明我的问题。

    如果 AVDD 为3.1v、我如何确定 AVDD 的纹波以使 ADC 保持在正确的工作状态。

    此致