This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M I2S 单路开/关存在杂音

Guru**** 2481805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164341/tas5828m-tas5828m-i2s-single-on-off-have-pop-noise

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5754M

您好,

  在初始参数扬声器正常后、我们使用 TAS5828进行扬声器设计、但当 I2S 单关或开时、扬声器具有杂音输出、是否有适合这种情况的解决方案?   我们以前在 TAS5754M 上没有遇到过这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

     器件处于播放模式时、I2S 信号是否已关闭/打开?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

      是的、TAS5825是播放模式、 因为我们不知道音频源何时 关闭/打开 I2S 信号、所以我们保持播放模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    在器件运行时更改 I2S 信号和时钟、因此您将会有咔嗒声/砰砰声、需要将器件置于静音或其他状态以避免这种情况。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

      我尝试先将设备静音、但当 I2S 信号打开时仍有杂音(当然、因为静音状态后没有音乐播放)。  静音似乎无法解决 I2S 信号导通时产生的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    如果在器件运行期间移除 I2S 信号、则无法避免这种噼啪噪声、这会导致器件出现错误状态、因此建议将器件置于高阻态或睡眠模式、因为禁用时钟会影响 PWM 开关行为。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

      我尝试将器件设置为高阻态或睡眠模式、当 I2S 打开并设置为播放模式时、仍然有。μ V 噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

      当 I2S 返回时、SDIN 线路中是否存在音频数据? 还是只有 SCLK 和 LRCLK、SDIN 线路中没有数据?

      我还想知道您是如何听到这种噼啪噪声的? 您是否将耳朵直接连接到扬声器以听到声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow,

       首先输出 SCLK 和 LRCLK,数据输出有一点延迟, 可以从扬声器听到噪声。

       我们收到了演示板、连接的扬声器并使用 PurePath Console 3控制、我们将器件状态从睡眠模式更改为睡眠模式播放或从播放模式更改为睡眠模式、也听到了噪声、但将状态切换为高阻态、播放模式而非噪声。 我们将检查此案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

      根据我们的经验、改变睡眠/播放或 HiZ/播放之间不应有任何区别。 此外、如果您停止 I2S 并将其恢复、它也会在 HiZ/播放之间发生变化。 无论如何、当您无法完全消除更改状态时、会发生弹出。 它是由直流偏移电压建立或消失引起的。 数据表中写入了直流偏移电压范围、我们在最小值/最大值之间对其进行控制。