This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:有关 TAS5548的混合函数的问题

Guru**** 2763255 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166772/tas5548-question-about-mixing-function-for-tas5548

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5634

大家好、

您能帮我们仔细检查是否可以实现 TAS5548的以下混合功能吗? 此外、我们可以在哪里将 TAS5548 EVM 应用于评估用途?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、学友

      是的、图片中显示混频器功能。

      似乎 EVM 有点短缺、我将对此进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    您手头上是否有 EVM、它可以帮助提供一个示例寄存器配置来实现 TAS5548的此混合功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、学友

      很抱歉、我们没有用于此类旧器件的电路板。 但功能设置应该没有问题。 如下表所示、对于每个输入混频器、我们可以设置每个输入信号的系数、最后的混频器输出将是其系数的所有输入信号乘法的累加结果。 该寄存器总共有32字节、每4字节用于一个系数。 要将系数值计算为寄存器值、我们可以查看第7.4.10.2章的信息。

      我检查了 EVM、对于该器件、电路板已经停产了很长时间。 但我们可以通过以下链接申请 TAS5634 EVM、该链接的电路板上有 TAS5548/58。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh/search/?text=tas5634&searchType=Everything