This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:TAS5825

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166661/tas5825mevm-sb-tas5825

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVM

我要写信请求更新此主题。 对于比 TAS25xx 系列智能放大器更大型的传感器和功率级别、我们还对扬声器参数表征感兴趣。

自上一次响应此主题(一年多前)后(通过学习板)是否取得了任何进展,并通过 PurePath 控制台3将扬声器参数应用于 TAS58xx 或 TAS27xx 系列放大器?

为 PP-SALB2-EVM 板指定的10V/mm 激光输入比例因子表明、该板与峰值电压约为1mm 的驱动器不兼容。

谢谢、此致-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的提问。

    PP-SALB2-EVM 用于 LPA 器件校准。

    TAS58xx 是一款 MPA 器件、我们使用不同的学习板进行校准。

    但是、如果您有扬声器需要校准、则该板尚未发布。

    您可以将扬声器送到我们身边。 我们可以为您执行该操作。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Jesse。

    我有几个后续问题:

    1. MPA 设备的学习板是否预计有时间可用?
    2. 我们将在哪里发送传感器进行特性分析?
    3. 可以通过 PurePath 控制台3手动输入 Klippel 数据吗?
    4. 我们有适用于我们所使用的换能器的 Klippel 数据-您能否提供将 Klippel 参数数据与 TI 参数名称关联的映射?

    Rgds、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

      Jesse 两天都不在办公室、将在周五回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    1.很难估计应用程序的进度仍在进行中。

    2.您可以发送至上海办事处进行校准。 你可以给我电子邮件吗?

    是的、可以使用 klippel 数据。 可能需要根据偏移和热测试进行一些小调整、以确认保护是否有效。

    4.您可以在 ppc3中打开 tas5825模型,并使用智能放大器选择工艺流程。 单击特征、您可以看到这些用于扬声器的参数。

    谢谢。

    Jesse