This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:无法设置 I2S 字长度

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167678/tas5558-can-not-set-the-i2s-word-length

器件型号:TAS5558

降级:

  如何将 I2S 字长设置为16位、我们尝试设置寄存器0xc4、但它似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我是否可以知道我们发现了什么行为? 我们能否检查一些波形并尝试找出是否有任何问题?