This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168214/tas5805m-tas5805m

器件型号:TAS5805M

您好!

我们正在使用 TAS5805M IC 设计音频电路。

目标是在 PVDD=21V R=8 Ω 时将输出功率限制为2x20RMS、以避免超过最大电流消耗。

根据计算结果、再次应为1000b (-4dB)、AGL=0、5dB

 

Vspeaker_max≈PVDD×RL /(RL + 2×(RDS (on)+ ZDC))= 21x8/(8+2x (0、18+0、19)= 21x8/8、74 = 19、22V

再次= 20log (19、22/29、5)=-3、72 ~-4dB (1000 bin)

20Wrms 时的输出峰值电压 PRMs=U2/R  U2=PRMs*R=160

Urms=12、65 [V]               Umax=12、65*√2=17、89V

20W 20log (17、89/29、5)时的总增益=-4、34

AGL/DRC 阈值= -4、34-(-4)= 0、34db ~0、5dB

 

您能否支持如何在不使用 PPC3 GUI 的情况下通过 I2C 启用和设置 AGL 阈值? 规范显示默认值、但并未说明如何设置特定值。

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我们建议使用 PPC3配置 AGL、以正确计算和配置合适的值。  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我不知道 PPC 可以生成包含所有寄存器值的头文件。

    这很好。  

    谢谢、

    Michal