This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的 PBTL 图示

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786739/tas5805m-artwork-of-pbtl-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了  我们 TAS5805M 的 PBTL 的 PCB 图画。

我已查看 TAS5805M 的数据表和用户指南。

因此 、我只找到了电路图。

因此、请告诉我   TAS5805M 的 PBTL 的 PCB 插图。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关 PBTL 电路、请转至数据表第83页。
    www.ti.com/.../tas5805m.pdf

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我知道数据表第83页的 PBTL 电路图。
    我需要布局设计。
    因为 EVM 仅是 BTL 连接的电路配置。
    请告诉我如何使用 TAS5805M 将此 EVM 设为 PBTL 配置并进行 PBTL 连接的布局设计。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    请告知我的其他问题。

    我知道数据表第83页的 PBTL 电路图。
    我需要布局设计。
    因为 EVM 仅是 BTL 连接的电路配置。
    请告诉我如何使用 TAS5805M 将此 EVM 设为 PBTL 配置并进行 PBTL 连接的布局设计

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    通过选择 Mono 1.0 PBTL、可以将 TAS5805M EVM 板设置为 PBTL、如下所示:

    此外、扬声器连接是后置滤波器短路:

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    对于此连接、输出电感器将为铁氧体磁珠。

    对于后置滤波器 PBTL 、我知道这是因为电流在两个电感器之间分流。

    然而、、、在 PBTL 的最大输出情况下、EVM 的铁氧体磁珠的额定电流是否没有问题?

    EVM 电路配置为后置滤波器、数据表电路为预滤波器、如下图所示。

    数据表中还对两种滤波器配置进行了说明、因此我认为将根据应用使用这两种配置。

    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考数据表来进行 PBTL 连接、或者 Matthew 谈过 POST 滤波器简短描述。

    如果您想参考布局、EVM 用户指南中的布局也可以参考、除了预滤波器或后滤波器连接外、没有什么大区别。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    此致、

    Y、Hasebe