This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:HIZ 模式反向电流

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784341/tas5825m-hiz-mode-reverse-current

器件型号:TAS5825M

您好!

在 HIZ 模式(VOUT = GND/PVDD)下、流入扬声器输出的最大电流是多少?

对于我的应用、PVDD 为12V。

我想添加一个监控电路来检测有故障的扬声器/扬声器连接。 仅当 TAS5825M 处于 HIZ 模式时、才会激活监控。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、里诺、

    通常、您可以使用过流保护阈值作为最大电流值。

    我找不到准确的数字。 我将让我的同事跟进、如果他发现更多信息、我将向您提供反馈。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里诺

    但请记住、该值用于连续电流额定值。 如果流入扬声器输出的电流时间很短(<1ms)、则额定值可能更高。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回复。

    我不知道我是否以一种可理解的方式提出了我的问题。

    我的方案如下:

    我为 TAS5825M 加电(施加12V PVDD 和 DVDD)并将 IC 置于高阻态模式。

    之后、我向三态扬声器输出施加 GND 和12V (PVDD)之间的电压。

    多少电流(最大值) 在这种情况下、是否会流入或流出扬声器引脚?

    此致、
    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里诺

    我以前不理解您的问题。 简单的答案是:OUT 引脚中不会有电流流入或流出。

    在 HiZ 模式期间、高侧和低侧 FET 均关断、并使用反向电压施加体二极管。 当对 OUT 引脚施加电压时、不会发生任何情况、因为存在电流路径。

    唯一可能发生的电流是在电感器之后对电容器充电、这对 IC 本身没有任何作用。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。

    遗憾的是、在我的测试应用中、我观察到电流不为零(尽管< 1mA)。 这就是我提出这个问题的原因。

    我将重新检查我的测量...

    此致、
    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、里诺、

    您的测量结果如何?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy、您好!Dylan、

    遗憾的是、我需要一些时间才能重新检查此问题。

    我找到了一种可以处理这些反向电流的监控解决方案(如果有)。 因此、这不再是一个真正的问题。

    感谢您的支持。

    此致、
    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我可以在 HIZ 模式下测量所有扬声器输出上的下拉电阻约为10千欧。

    从功能角度来看、这可能是合理的、但在负载监控中需要考虑到这一点。 这对我的设计没有问题。

    此致、
    里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、里诺、

    由于这不是真正的应用程序问题,并且您找到了监控此电流的方法,您是否可以关闭此主题?

    此致
    Linda