This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:直流电源电压

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255, TPA3255EVM, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785871/tpa3251-dc-supply-voltage

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255TPA3255EVMTPA3255-Q1

尊敬的先生/女士:

我们的产品使用电池组(9芯串联锂电池= 37.8V)和45VDC PSU。  我发现 TPA3251数据表建议的直流电源电压(PVDD_x)为12V 至38V。  我们的 PSU 输出电压为45VDC。  我们无法使用38VDC PSU。  因为它的电压不足以为9节电池组充电。  我们能否使用45VDC 为 TPA3251 D 类放大器供电?  我发现(PVDD_x 至 GND)的绝对最大额定值为50V。   

如果我们使用 DC45V 电源电压、TPA3251会有问题吗?

谢谢你。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    建议您使用 TPA3255、它支持最大工作电压= 53.5V。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 之前、我们选择 TPA3251。 现在、我们计划将其更改为 TPA3255。 在 TPA3255数据表第6页中、GVDD_x 和 VDD 为11.4V (MAX)。  但是、TPA3255EVM 原理图(修订版 A)为 GVDD_AB、VDD 和 GVDD_CD 提供+12V 电源。 我们能否为 GVDD_x 和 VDD 提供12V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我不确定您的读数是11.4V。  这是 TPA3255数据表中 有关 GVDD、VDD 和 PVDD 的建议电压范围的一个片段。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我从 TI 网站下载了数据表。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255-q1.pdf

    请参阅第6页。

    e2e.ti.com/.../tpa3255_2D00_q1.pdf

    我认为 TPA3255和 TPA3255-Q1规格应该有所不同。 -Q1应该是汽车应用。 好的。 立即清除。 谢谢你。

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    很高兴我能为您提供帮助!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我有另一个问题。 我们的音频源是单端的 您是否建议我如何处理 TPA3255差动输入的单端输出?   

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    TPA3255EVM 实际上是了解我们如何从单端创建伪差分信号的理想来源。 我们使用了运算放大器来实现这一点。

    此致、
    Robert Clifton