This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将声音的 MIC 信号转换为声音的线路输出信号?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788087/how-to-convert-the-mic-signal-of-sound-into-the-line-output-signal-of-sound

主题中讨论的其他器件:OPA1642

MIC 信号为300mV,线路输出信号为2V,帮助推荐集成转换芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rengui、

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 您是否需要编解码器?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rengui、

    我没有听到你的反馈。 请告诉我是否可以提供任何帮助。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Stenve-Wilson、

       很抱歉、回复太晚了。 我使用运算放大器 AD828放大信号、发现音频信号无法放大到所需的电压。 因此、我想使用集成芯片解决方案并咨询我们当地的 TI 技术支持、因为没有集成解决方案。  后一项分析是 AD828电源轨相对较小。

       我们目前使用宽电压轨 OPA1642、原理如图所示。 输入是 MIC 信号。 输出负载是音频功率放大器。 输入阻抗为10k。 J19是连接到仪表板的20k 可旋转电位器。 当前的问题是 电位计在10k,内、声音可以正常放大。 将电位计调整为10k 或更高时、 大多数情况下声音会变小,μ s、 在少数情况下、声音会正常放大。  请帮助分析。

    此致、
    Rengui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rengui、

    我已在支持 OPA1642的工程师中圈出帮助之道。

    此致、
    -Steve Wilson