This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:过热保护阈值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783605/tas2505-q1-over-temperature-protection-threshold

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

我们的客户希望了解 OTP 阈值温度和迟滞特性、以通过内部设计审查流程。

我们在数据表中看到一些 D 放大器器件指定了这些数字、但 TAS2505-Q1未描述任何绝对数字。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mochizuki-San、

    我将回顾过热阈值、并向您提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    我仍在与团队的其他成员一起查看此内容。 我将尽快通知您任何更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    设计的典型值是否适合您? 阈值很可能在工作温度附近。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    对于 TPA3255数据表、有以下规格。

    OTW 120 μ℃℃      ℃μ F、滞后20 μ F

    OTE     140 μ℃℃μ F、  滞后   ℃μ F

    在 bast case 中、 我们的客户查找此类数字、至少需要最坏情况(最大值)规格。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    我们正在查找此数据。 我将在本周向大家介绍我们的调查结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    我仍在等待有关这方面的反馈。 如果我们发现了问题、我们会告诉您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    设计需要更长的时间才能获得该值。 使用 EVM 进行测试是否适合您? 这也需要一些时间、因为我们需要将器件放入温度室进行测试、但可能比等待设计值更容易/更快。
    如果最后一个选项良好、我可以在我们达到温度阈值后与您联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的持续努力。

    我们的客户希望查看其系统板的热设计裕度。

    热处理室内的 EVM 读取值只是随机器件性能的一个。

    我们将不知道该值在统计上位于(典型值)或(最大值)。

    我想听听设计规格的价值。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    阈值:150C 是典型限值。
    迟滞设计用于典型的30C 温度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    非常感谢您提供的信息。

    我将告知客户此 OTP 值。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Mochizuki