This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:输出声音异常

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786478/tpa3220-the-output-sound-is-abnormal

器件型号:TPA3220

尊敬的先生:

  我的公司设计该产品是100W 功率放大器板、立体声输入、PBTL 输出,原理是: 通过耳机插孔输出然后使用音频线路的移动广播音乐通过放大的 TPA3220连接到左右声道输入的放大器板、大约150 W 输出终端连接到另一个扬声器、这样的移动广播语音可以听到喇叭声、并且声音很大。

我是 TPA3220规范手册第32页、51页图设计的参考、现在测试结果是:1、同时将音频输入连接到放大器板、此时语音不正常、 感觉就像歌手的声音变弱了、只有音乐输出、2、左右声道的手机音频输出连接到放大器板的左声道或右声道音频输入端、声音正常、 但只有30w、声音输出 PVDD VDD/AVDD = 30v = 5v

  请提供解决方案、谢谢!

e2e.ti.com/.../TPA3220Power-amplifier-board-schematic-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IN1P+IN1M 是一个差分通道。 不能将 IN1P 连接到 L 通道、将 IN1M 连接到 R 通道。

    为什么不使用立体声输入、BTL 模式?


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      

     我还尝试将 IN1_P 左声道输入、IN1_M 通过1uF 电容接地、IN2_P 右声道输入、IN2_M 通过1uF 电容接地、也是 PBTL 输出、该连接钟形没有声音、 在。客户的要求是立体声输入、只需要扬声器输出、功率为100w 后、我的想法是仿真立体声输入、然后使用 PBTL 输出、有一个更好的解决方案?这以前是 TPA3118 μ s 实现的
     
     谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的描述、您能否使用图形或原理图。 您是否使用与数据表第33页相同的原理图?