This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:TPA3244输出功率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784965/tpa3244-tpa3244-output-power

器件型号:TPA3244

团队、

我对 TPA3244有两个问题:

TPA3244应能够在4 Ω 负载下输出60W 功率。 我有点困惑、为何以下规格中指定的功率为25W? 有什么区别?

2.数据表中的峰值功率是什么意思? 下图是连续功率还是峰值功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    第一张图适用于单端应用。 您应该进入 BTL 模式以找到60W 输出功率。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢迪伦。 我没来。 峰值功率问题又如何呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    我们谈论连续功率或峰值功率的原因是热。 该图显示了我们使用的足够好的散热器、没有热问题。


    迪伦