This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:PBTL AD 调制中的 THD+N

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787304/tpa3221-thd-n-in-pbtl-ad-modulation

器件型号:TPA3221

您好!

客户将使用 PBTL AD 调制的 TPA3221。
他说、他的 TPA3221EVM THD+N 测量数据不少于0.05%。
它比数据表的典型特性更差。

问:7.9典型特性中的数字是否测量了 TPA3221EVM?

如果您知道如何获得良好的 THD+N 数据、请告诉我们数据表中所述的测量条件除外。

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户是否选择电感器作为 EVM 的基准? 通常、通过电感器选择来确定 THD 影响。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Linda - San、

    感谢您的回答。 但我不同意你的意见。
    因为我们客户测量的电路板是 TPA3221EVM。

    此致、
    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    您能否向我们展示您看到的 THD+N、最好是频率或输出功率扫描? 另请分享有关您的设置配置的更多信息、例如增益、PVDD 电平、负载等

    谢谢、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。 现在、我向客户申请 THD+N 测量数据。
    请等待几天。

    此致、
    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akio-San:

    感谢您的告知。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    我从客户那里获得了 TPA3221EVM THD+N 测量数据。 测量数据如下所示。


    负载:2Ω Ω
    信号:F=1kHz
    PVDD:30V
    VDD:板载(TPA3221EVM)


    APX-585 I/O:模拟平衡、滤波器:AES17 (20kHz)
    AUX0025


    输入1:差动 IN1 (J14)
    增益/SLV 选择(J23):MSTR-18dB
    总目(J6):广告
    频率调节(J16):主控模式(600kHz)
    IN2P (J7)/IN2M (J8):PBTL

    我们客户的意见如下。

    最大输出功率符合规格、但 THD + N 未达到预期值。
    如果在测量方面有任何需要注意的地方、您能给我建议吗?

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio-San、

    那么、我认为客户尝试达到的预期值是基于数据表中的值?

    在这种情况下、数据表和 EVM 在设置方面存在一些差异。  数据表显示的是预滤波器 PBTL 模式、而不是后滤波器 PBTL 模式。 这些模式之间的区别在于、您将放大器的输出连接在一起、以及您需要多少个电感器。  我假设客户使用后置滤波器 PBTL 模式(使用4个电感器)。 这可能会将 THD+N 提高到他们看到的水平。   

    EVM 上使用的电感器可能与数据表中使用的数据有所不同、如 Linda 所述、这些数据可能会导致 THD 水平的差异。

    我将再次检查我是否获得与客户类似的 THD+N 与功率曲线、以验证设置中没有任何错误。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。 完成 THD+N 双重检查后、请告知我们结果。

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio-San、

    我运行了 THD+N 与功率间的关系测试、以查看我是否获得了相似的结果。 在大多数情况下、我能够重建非常相似的 THD+N 与功率曲线。 但是、您向我展示的结果在10mW 时 THD+N 略高、这表明客户系统中的本底噪声更高。

    如果希望进一步降低 THD+N、我建议尝试预滤波器 PBTL 模式。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢您查看 TPA3221EVM 的 THD+N 与功率间的关系。
    我们的客户答复说、他发现他的测量方法是正确的、因为您能够重新创建非常相似的 THD+N 与功率曲线。

    他制作了预滤波器 PBTL 模式原型板、并测量了其 THD+N 与功率间的关系、如下所示。


    负载:2Ω Ω
    信号:F=1kHz
    PVDD:30V
    VDD:板载(原型板)


    APX-585 I/O:模拟平衡、滤波器:AES17 (20kHz)
    AUX0025


    增益/SLV:-18dB/从器件
    头部:AD 模式
    OSCM/OSCP:外部3MHz 时钟(PWM:500kHz)
    输入信号:差分 IN1_P、IN1_N
    输出配置:PBTL (IN2_P 和 IN2_M 连接至 GND)
    LC 滤波器:这些值与 TPA3221数据表中的图51相同

    他对测量数据的评论如下。

    最大输出功率符合规格、但 THD+N 未达到预期值。
    从模式下的外部时钟是否会降低 THD+N?

    他说他将尝试在 TPA3221EVM 上使用预滤波器 PBTL 模式。


    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akio-San:

    当您说他制作了原型板时、您是否说他修改了 TPA3221EVM 以使用预滤波器 PBTL 模式?

    我对他显示的 THD+N 曲线感到非常惊讶。 如果他先将器件的开关频率设置为主模式之一、我会首先检查结果是否如此、以确保不是外部振荡器导致问题。 让我知道这是否会改善结果!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    在他向我们发送 THD+N 与电源数据之前、我不知道他是为他们的产品制作原型板的。

    他们的产品使用多个 D 放大器、并且害怕开关电源和 D 放大器时钟的跳动。
    因此、它们将在受控模式下通过外部振荡器驱动多个 TPA3221。
    几个月前、我曾向他建议使用 D-Floop 时钟分频器为 TPA32xx 从模式外部时钟保持50%的占空比。
    我还认为他应该首先在原型板上比较主模式和从模式下的 THD + N。 我会要求他这样做。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akio-San:

    根据电路板上的 TPA3221器件数量、我建议使器件相位差120度。

    这将允许在 FET 开关时不会对电源造成同样的紧张、因为每个 IC 将在不同的时间进行开关。

    此致、
    Robert Clifton