This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:耳机输出(HPL/R)与输入反相

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784515/tlv320aic3100-headphone-outputs-hpl-r-are-inverted-against-inputs

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?
耳机输出(HPL/R)似乎 与输入反相。
条件如下:
输入:仅限单端 MIC1LP
输出:HPL/R,设置为线路输出驱动程序(P1R44[D2-1])

那么、是否有使用寄存器的任何未反相设置?
除此之外、TLV320AIC3101 (耳机输出(HPLUT/HPROUT)也有相同的问题。
因此、DAC 后的混频器电路会将信号反相。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    可以使用内部双二阶滤波器反转输出极性、但您的客户是否可以应用该滤波器?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    附加信息如下所示。

    如果可以 将以下系数应用于双二阶滤波器、则可以反转输出极性。
    根据 TLV320AIC3100数据表、即使将0x8000设置为 N0、也可能不会反映该值。
    我期待收到 TI 专家的回复。

    N0 = 0x8000
    N1 = 0x0000
    N2 = 0x0000
    D1 = 0x0000
    D2 = 0x0000

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有任何更新、能否与我们分享?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的日子太忙了、但您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    很抱歉、我没有收到此帖子的电子邮件。  

    我将查看此查询、并在一天左右的时间内进行更新。 谢谢。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi San

    感谢您的持续合作。

    如果您有一些更新、您能给我们吗?

    我们感谢您的始终帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi San

    很抱歉让您赶时间、我们的客户需要在下周一之前回复。
    我们始终需要您的帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我恐怕 Ravi 生病了。 我已经对您的问题进行了一些初步调查、并且可以在使用默认处理块时重现您的问题。 但是、如果我更改为处理块23、则反转会消失。 我需要咨询设计团队以了解这种情况的原因、但如果客户不是特别附属于特定的处理块、请使用处理块23。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的回复!

    但是、如果我更改为处理块23、则反转会消失。
    ->很抱歉,我们无法正确理解。 "处理块23"是什么意思?
      
       启用 FIR 滤波器。                              表7-17. ADC 处理块
      设置文件过滤器系数                表7-20。 ADC FIR 滤波器系数
       F0      = 0x8000              (-1)
      F1~24 = 0x0000

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    TLV320AIC3100为 DAC 和 ADC 路径都提供了内置数字音频处理块(PRB)。

    有关 ADC 处理块、请参阅数据表第7.3.9.4.1节;有关 DAC 处理块、请参阅第7.3.10.1.1节

    寄存器60选择 DAC 处理块、寄存器61选择 ADC 处理块。  

    我特别提到 DAC 处理块、因为我对问题的理解是、您提供给数字输入的数据在模拟输出上被反转。  我可以重复这一过程。  但是、我发现通过使用处理块23、 信号未反相。  我需要联系设计团队了解原因、 但似乎客户并不是特别关心处理块、 因此如果与他们完全相同、 只需使用处理块23即可。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的回复!

    好的、我们明白了。
    我们将通知客户。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steave San


    我们要确认一点。

    如果是 PRB_R4或 PRB_R16、FIR 库房似乎被忽略。
    那么、如果是这样、信号不会反相或反相?
    然后、我们将等待您的设计团队的建议。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    很抱歉耽误了时间、设计团队很忙。 我已向他们发出一项紧急要求,要求他们澄清这一点,并期待很快得到答复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的回复!

    我们的拓扑让您抓紧时间。
    好的、我们已经了解了您的情况。
    我们正在等待您的回复!

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    不幸的是、我对此没有特别明确的答案。 的确、某些处理块会反转音频信号、而有些处理块不会反转。 使用双二阶滤波器对信号进行反相始终是可行的、因此可以接受。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的合作。

    好的、我们明白了。
    然后、我们将 使用您的评论来关闭此内容。

    此致、

    大田松本