This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用单端输入的 DSP 采样错误

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785202/tlv320aic3204-dsp-sample-error-using-single-end-input

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、  

IN1L 单端输入语音、编解码器收集发送到 DSP 的语音(DSP 模式16位、0数据偏移)、DSP 播放的语音严重失真、并且存在单频噪声、请帮助解决此问题、thanks.e2e.ti.com/.../codec_2800_2_2900_.c

e2e.ti.com/.../e_2D00_a100-bb-5001010050908a_5F00_20181217.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    您能否提供有关您所参考的单频噪声的更多信息? 一个快速测试来检查噪声的根本原因是通过编解码器输出由 ADC 捕获的输入信号回放、这可以通过执行片上回送来轻松完成、片上回送将 ADC 输出内部连接到 DAC 输入。 这是通过将0x10写入 P0_R29来实现的。 您能否尝试此操作并查看噪声是否显示在编解码器输出中?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我没有收到任何反馈、因此我认为问题已经解决。 如果没有、请提供所需信息、我们可以帮助找出根本原因。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师