This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将音频编解码器用作低通滤波器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2, OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778631/using-audio-codec-as-a-low-pass-filter

主题中讨论的其他器件:TPA6111A2OPA1664

您好!

我们将 OPA1664运算放大器用作8阶低通滤波器、具有明显的截止频率。 最后、音频被发送 到耳机放大器 TPA6111A2。

我们正在考虑使用音频编解码器并在其中实现低通滤波器。 是否可以在音频编解码器中实现低通滤波器、您能为特定器件型号提供建议?

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有许多具有数字双二阶滤波器的编解码器可用于实现低通滤波器。 您能否分享有关您在 ADC/DAC 通道、性能水平等方面的要求的更多详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    现在、我们将使用全模拟实现。 我将附上清晰图片的方框图(图1)。 我没有包括麦克风偏置电压等子电路的详细信息  

    工作: 通过四路运算放大器 IC (通过 TI 滤波器设计工具设计)将麦克风发出的信号频带限制为400Hz、然后由 D 类放大器提高其功率、该放大器的输出连接到8 Ω 700mW 扬声器。 音量控制电位计后的信号也会发送到耳机放大器、然后发送到3.5毫米插座以连接耳机。    

    图1 (方框图)

    在设计滤波器时、需要大量专用的无源器件、例如容差为5%的电容器、这很难从供应商处采购、从而导致更长的交货周期。

    要求:  我们发送的数据频带限制为400Hz、因此16位 ADC 对我们来说足够好了。 我们需要更改音量、输出应由 D 类/AB 放大器驱动。 它应具有单独的3.5毫米音频输出配置。 重要要求是具有120dB/十倍频程的高滚降。

    同时搜索音频编解码器。 我找到了具有 miniDSP 的音频编解码器。  

    音频编解码器能否满足上述要求、您能否指定满足我们要求的器件型号。 是否有任何其他可供使用的替代方案。

    此致、

    餐前小吃   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    了解 TLV320AIC325x 系列器件。 它们具有您所需的许多功能。 TLV320AIC326x 系列器件还集成了可能需要的 D 类功能。