This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110##39;s 浪涌电流是否会损坏 SD 上的扬声器以实现长时间运行?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785446/tpa3110d2-will-tpa3110-s-inrush-current-damage-speaker-on-sd-on-off-for-long-run

器件型号:TPA3110D2

您好、Sirs、

 TPA3110是否具有保护机制、以避免长期因 SD#开/关时的浪涌电流而对扬声器造成损坏?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月22日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    Matthew 很快就会跟进您。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    TPA3110具有 OC 保护功能、可避免通过 FET 连接到保护芯片和扬声器的高电流。

    SD 开/关电流是外部 L/C/扬声器网络的阶跃响应。 如果客户扬声器对电流损坏敏感、他们是否可以使用大电感器来避免此峰值电流?

    此外、您可能还可以考虑使用 PLIMIT 函数。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matthew 的建议。 我们将检查客户是否可以使用 LC 滤波器设计、并尽快返回。 我们可以使用 PLIMIT 函数作为 wwl.Wayne Chen