This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M 寄存器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787394/tas5755m-tas5755m-register

器件型号:TAS5755M

 你(们)好,先生

  我们有以上问题需要您的支持、请帮您检查一下、tks!

(1) 0x39寄存器 UI 界面生成的寄存器的长度是否为8、但手册却说4这种写入的效果是什么?

(2)我写入了两个寄存器、读数不同。 一个寄存器为0x1B、写入0x00;、  回读  为 t 0xC0、另一个寄存器为0x50、 写入0x00、0x00、0x00、0x00、回读为0x0F、0x70、0x80、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我正在从我们的数据库中查看此问题、我将在确认后返回给您。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉耽误你的时间。

    1. 保留的寄存器不对客户开放、不会影响您的应用。 如 DS 中建议的那样、(2)不得访问保留的寄存器。
    2. 对于两个寄存器:
      1. 0x1b 是 振荡器调整寄存 器、它应该是一样的;您的读取表明振荡器调整没有完成。 详情请参阅 DS 第53页。    请参阅 DS 了解修整操作。
      2. 0x50是组开关控制、也应该是相同的。 有关调试参考、请参阅第57页。 它与 时钟 配置有关。

    此致、

    Alix Wan。